23.08.2022 10:39 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Kann ein Engineering WinCC Unified parallel zu WinCC Comfort/Advanced/Professional bzw. WinCC V7.x installiert werden? Ein WinCC Unified kann nicht mit einer WinCC Professional oder einem WinCC V7.x auf einem Rechner installiert werden (hier wäre eine Installation in einer Virtuellen Maschine zu empfehlen). Dagegen kann ein WinCC Unified Engineering mit einem WinCC Comfort/Advanced Engineering parallel installiert werden. Gültige Lizenzen für ein WinCC Unified können für ein Engineering eines WinCC Comfort/Advanced/Professional genutzt werden (und umgekehrt). Dazu müssen die Lizenzen auf den WinCC Comfort/Advanced/Professional Engineering Rechner transferiert werden. Weitere Information: Lieferfreigabe SIMATIC WinCC Unified V17 ES & RT Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/23/2022 14:12:33Textformatierung optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf