30.05.2021 17:43 | |
Beigetreten: 02.02.2020 Letzter Bes: 19.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Primär geht es darum, das UDF in der Logosoft einzufügen und dann aus dem Programm durch einen Analogeingang oder eine z.B. Mathematische Funktion anzusteuern. Nun habe ich die T und Ta nach aussen als AI1 bzw AQ1 verbunden. DateianhangLOGO!Soft Comfort - AntrSW.lma.pdf (46 Downloads) |
30.05.2021 17:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Zippen ist das Zauberwort. Dann die ZIP-Datei hochladen. |
30.05.2021 17:56 | |
Beigetreten: 02.02.2020 Letzter Bes: 19.02.2023 Beiträge: 28 Bewertung:
|
Na sowas. Bravo! DateianhangAntrSW.zip (46 Downloads) |
30.05.2021 18:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Hier die geänderte UDF. Die Zeitbasis des Zeit-Blocks habe ich auf Sekunden eingestellt, da du keine näheren Angaben gemacht hast. Und beachte bitte: Über den Analog-Eingang der UDF musst der Zeitwert auf Grund der Basis eingegeben werden. Beispiel: Zeitbais = s, Zeit = 3m:10s. Dann muss als Wert (3 x 60 + 10 = 190) eingetragen werden. Am Analog-Ausgang der UDF erhältst du dann Werte zwischen 0 und 190s. DateianhangAntrSW_V2.zip (46 Downloads) |
30.05.2021 18:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.06.2023 Beiträge: 29985 Bewertung:
|
Deswegen habe ich ja selbst schon nachgefragt. Der User will es so!!! |
Folgen Sie uns auf