13.12.2016 11:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Ist die LOGO! neu und ist es eine 0BA8 FS04? Wenn ja, hilft dir dies sicherlich weiter: |
13.12.2016 11:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Auf meiner Logo steht X56, welches aus deinem Link als FS4 hervorgeht. Problem jetzt ich habe dieses nicht als Hardware-Typ zur Auswahl. |
13.12.2016 11:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Ja, dass ist eine FS04. Habe ich auf Grund der IP-Adresse schon vermutet. In dem Link steht auch, dass du zwingend die neue Software LSC V8.1 benötigst. Du kannst kostenlos auf V8.1 updaten, wenn du schon ein Volllizenz der LSC hast. Das geht entweder Der Link zur Siemensseite: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Wenn du die Setup.exe runtergeladen hast, dann die Setup.exe im Administratormodus starten und den Anweisungen folgen. |
13.12.2016 11:53 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Danke sehr. Funktioniert jetzt, habs mir von der Siemenswebsite heruntergeladen. Danke für die schnelle Hilfe. |
Folgen Sie uns auf