18.11.2014 13:20 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Ich hatte mit meinem Test der Füllstandsmessung leider keinen Erfolg, da mein Sensor ( 2Schaltusgänge ) defekt ist. Bin jetzt am überlegen, doch auf die hier angebotene Schaltung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21689394 zurück zu greifen und zwar mit 0-10V Sensorausgang analog. Hat jemand Erfahrung mit Füllstandsmessung in einem relativ schmalen Pellet-Tagesbehälter? Könnte es evtl. zu Streumessungen kommen? Vielleicht kann mir dazu jemand helfen. Besten Dank schon mal! |
18.11.2014 15:54 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4766 Bewertung: (122) |
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.11.2014 08:35Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 19.11.2014 08:34 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.11.2014 16:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Nach Rücksprache mit der Moderation wurde dann doch kein neues Thema erstellt, sondern die Beiträge vom User na ich und mir zum vorhandenen Thema https://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/117290#top verschoben. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.11.2014 15:21 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo BreMi, bitte das verlinkte Datenblatt zum Geber von Pepperl+Fuchs beachten, wg. Personenschutz oder NOT-AUS Funktionen. Ansonsten wird hier ein Erfassungswinkel von 5° angegeben. Je nach verwendetem Typ / Bestellnummer gilt ein Minimal- oder Maximalabstand (-> Smin, Smax). Ansonsten würde ich bei Pepperl+Fuchs nachfragen. E-Mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
14.12.2014 14:48 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen! Für meine Tagesbehälterfüllstandsmessung habe ich das Siemensprogramm ausm support-bereich abgeändert und als sensor einen sonar bero 4-20 mA, 150-1000mm Messbereich eingesetzt. Die Simulation am PC läuft einwandfrei. Wenn ich das Prog auf die Logo 6 (6ED1 052 -1MD00-0BA6) übertrage und teste funktioniert das Prog. nicht. Sensor ist am AM2 Modul angeklemmt. Niveau bei vollwird mir 125% angezeigt und der Q1 wird nicht geschaltet. Min und max max musste ich aus technischen Gründen -der Behälter ist nicht tief genug- so einstellen wie angezeigt, dh. dass meine Schaltpunkte stimmen. Wärefür ein paar Tipps sehr dankbar! DateianhangPelletfüllstand.zip (74 Downloads) |
14.12.2014 15:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ist das Gezippte jetzt Dein abgewandeltes Programm oder ist es das Original von Siemens? |
14.12.2014 16:08 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo 1909B Das ist das abgewandelte Programm. Mit einem 4-20mA Sensor. |
Folgen Sie uns auf