14.12.2014 16:50 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Also, so sollte es klappen. Fehler waren unter anderem: Du liest den Istwert so ein, dass Du die Weiterverarbeitung mit einer Kommastelle machen willst (0,0 - 100,0% = 152 - 1000 Einheiten). Danach arbeitest Du aber weiter, als wenn Du keine Kommastelle haben willst. Du setzt bei den Grenzwertblöcken B031/032 Werte von 55 und 90 ein, was aber bei der Vorverarbeitung des Istwerts einem Wert von 5,5 und 9,0 entspricht.Hier müssen 550 und 900 eingetragen werden und eine Kommastelle angewählt werden. Habe das indem geändertenProgramm meinerseits angepasst und auch in den Meldetexten sowie deren Ansteuerung und noch eine zusätzliche Meldung eingebaut. Als problematisch sehe ich auch, wenn der Max-Grenzwert überschritten wird, dass die Betriebsart Manuell abgewählt wird. Aber da solltest Du Dich zu äußern, da habe ich noch nichts geändert. Dateianhang21689394_Set3_Sonar_V3.0_de_V190B.zip (54 Downloads) |
14.12.2014 19:30 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Schau mal in Deine PN. |
Folgen Sie uns auf