Industry Online Support
Technical Forum
12.11.2008 16:47 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Ich hab leider keine Microbox-T da, daher kann ich für die Angaben nicht garantieren, aber: die Microbox-T hat doch auch 2 Netzwerkkarten, oder? Sind beide in einem Subnetz? Das solltest du zunächst vermeiden, am besten eine in ein anderes Subnet nehmen oder gar deaktivieren. Dann muss ein IEAllgemein im KomponentenKonfigurator (Stationsmanager) drin sein. Dort prüft du an Hand der IP, ob es die richtige ist - manchmal sind die Namen vertauscht und man hat die falsche, daher immer an Hand der IP prüfen. Der Koko muss dann entsprechend der HWKonfig aufgebaut sein, der Stationsname muss ebenso stimmen. Das siehst du nach dem Startvon STEP7 anhand des gelben Pfeils an deiner Station. So,in der Hardwarekonfig die IP und die Indexe nochmals kontrollieren und runterladen. Hoffe es geht so, sonst mal die Diagnose des KoKos posten. Alternativ hilft evtl nochfolgender FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2927904 EDIT sagt mir grad: Ach ja: der EWF muss deaktiviert sein auf der Microbox, prüf dazu mal die DCOM-Einstellungen (siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16503255) und der Controller muss laufen - aber das haste ja .. |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 12.11.2008 16:49Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf