29.12.2019 20:50 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 07.10.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (1) |
Hallo Scorb, mit den lernen hab ich auch nie aufgehört. Quasi jeden Tag dazu gelernt. In meinen Fach. Nun versuche ich hier was dazu zu lernen. Ich gebe aber auch zu das es sich etwas "Dumm" liest was ich frage. Vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht . Ich komm einfach nicht drauf. Habe mal eine kleine Wertetabelle angehängt. Dazu die Polynomformel. Ich versuche es mal. Y wäre der Faktor mit den ich den Eingangswert "Druck" Multiplizieren muss ? Welchen Wert hat X² bzw X ??? Auf das scheinbar so einfache komme ich einfach nicht. Viele Grüße Wolfgang DateianhangPolynom Einfach.pdf (87 Downloads) |
30.12.2019 10:26 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Dein einfaches Polynom ist falsch, die blaue Datenreihe geht von 1 bis 5 (Zeilennummer) und nicht von 0,1 bis 0,5 (Druck). Du musst ein Diagramm erzeugen, bei dem die X-Achse den Druck darstellt und die Y-Achse deine Kurve für die Temperatur, siehe auch Anhang. Bei mir geht das so, dass ich die beiden Spalten passend selektiere und dann beim Liniendiagramm XY auswähle. Leider kann ich die Trendlinie nicht auf Polynom einstellen, so dass ich sie erstmal auf Linear eingestellt habe. Wenn du z.B. eine Formel f(x)=2x²-4x+8 hast, heißt das dann bei 0,1bar t=2*0,1²-4*0,1+8=2*0,1*0,1-4*0,1+8=0,02-0,4+8=7,62. So kannst du alle Druckwerte einsetzen und bekommst dafür die Temperatur heraus. M.f.G. Scorp DateianhangTest1.zip (74 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 12/30/2019 13:05:36 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
30.12.2019 18:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Habe die Tabelle noch erweitert, dein Polynom konnte ich als Formel manuell anpassen. Bei mehr Werten in der Tabelle könnte die Formel sich aber noch ändern. Je weniger Werte, desto einfacher die Formel. M.f.G. Scorp DateianhangTest2.zip (73 Downloads) |
Folgen Sie uns auf