02.09.2008 21:14 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo nachtfalke, ich steh grad etwas auf dem schlauch. kannst du mir mal genauer erklären, was du da machen möchtest? du lädst eine gleitpunktzahl, bildest den natürlichen logarythmus, multiplizierst das mit 100 und bildest dann den exponentialwert davon. ich hab das mal eingeklimmpert, aber bei mir kommt im MD10 "0.0" raus... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.09.2008 09:32 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Vielleicht hilft dir das weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/8795702?func=ll&objId=24621073&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=treecontent Es sollte doch kein Problem sein, zuerst den Betrag zu potenzieren und dann das Vorzeichen anzupassen. 6^3 = 216 -6^3 = -216 Oder was verstehst du unter "negative Zahl potenzieren"? |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 03.09.2008 09:37 |
|
03.09.2008 15:17 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
da hatte ich mich ja etwas geirrt. es kommt somit nicht null sondern fast null heraus... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
04.09.2008 12:38 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
danke für die info. so passt das! |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf