29.04.2015 07:19 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Ich habe genau die selben Problem mit einem 64bit System. 10:59:33 | FAIL! StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE), Failed Ich habe es zum Teil schon zum 2. mal neu installiert.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 29.04.2015 14:38:47Neue Überschrift nach splitten |
|
29.04.2015 07:31 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 22338 Bewertung:
|
Hallo, in deinem Fall musst du die komplette TIA SW sauber und völlständig deinstallieren. Wie kann STEP 7 (TIA Portal) komplett deinstalliert werden? |
29.04.2015 10:29 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Ja, die habe ich jetzt gleich durch. |
29.04.2015 14:31 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Tja, wieder ein Fehler beim Installieren. 14:19:49 | FAIL! StartApplAfter ([INSTALLDIR]BIN\SIEMENS.AUTOMATION.GENERATOR.FRAMEWORK.EXE), Failed Habe dem LOG mal angehangen. Zur Info: DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@15-04-29_13-50-39_summary.log.txt (242 Downloads) |
30.04.2015 06:38 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Na klar. DateianhangSIA_STEP7_PRO_V13_SP1@15-04-29_13-50-39.log.txt (203 Downloads) |
30.04.2015 11:53 | |
Beiträge: 20 Bewertung:
|
Hallo ChristophD, erstmal Danke für Deine Mühe die Du Dir hier machst. Dann Sorry, durch das verschieben des Themas hatte ich auf dem neuen Thema hier, keine Benachrichtigung an. Hab erst gerade nach gesehen, ob es einen Beitrag gibt. NEIN ! Im Anhang die gewünschte Datei. Gruß Stefan DateianhangSiemens.Automation.Generator.Framework.log.txt (202 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Byteverbieger am: 30.04.2015 11:54:14 |
|
Folgen Sie uns auf