Industry Online Support
Technical Forum
07.09.2010 08:36 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
[quote user=multivibr@tor] Beispiel: Aus dem FB10 soll der FB20 aufgerufen werden, und an diesen die IN Variablen des FB10 weitergegeben werden. Im FB10 ist u.a. die IN-Variable ERROR als Bool definiert und zusätzlich statische Variablen ERROR_1 bis ERROR_10, ebenfalls als Bool. Möchte ich nun ERROR an den FB20 anlegen, so ist dies nicht direkt möglich. Es lässt sich nur ERROR_1 bis ERROR_10 anlegen. Moin, ich bin nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe. Kannst Duvielleicht alternativdie absolute Adresse der IN Variablenim IDB von FB10 an die IN Variable derAufrufschnittstelle von FB 20 programmieren ? Also .... = DB??.DBX???? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf