13.03.2014 19:20 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Kannst Du mal Dein Programm hochladen? |
13.03.2014 20:48 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Wie schon beschrieben, schaltet die astronom. Uhr wohl kurz aus und dann wieder an. Das "aus" ist sicher sehr kurz, deutlich unter einer Sekunde. An eine Ein/Ausschaltverzögerung als Notlösung habe ich auch schon gedacht, trotzdem ist das Verhalten aber doch wohl ein bug. Ich werde jetzt dann noch ein paar Stopuhren einbauen, um morgen mal den genauen Zeitpunkt und die Dauer zu ermitteln. Anbei das aktuelle Programm, mit den beiden Vorwärtszählern, und einem Meldetext dafür, ganz oben links, wo auch die AC ist. Patrick Dateianhangrolladen_ow_v1.zip (94 Downloads) |
Folgen Sie uns auf