16.03.2014 10:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Ich will da immer noch nicht an einen Fehler der LOGO glauben, da die Funktion Astrouhr schon so lange genutzt wird und du der erste bist der das hier im Forum angebracht hat. Ich habe mir deinen Programmteil mal in der Simu angesehen und dazu noch ein ganz einfaches Progi mit Astrouhr erstellt. Mir ist aufgefallen, das die Uhr immer erst genau eine Minute nach der gerade angezeigten Sonnenuntergangszeit abschaltet. Nutzt du in der Logo für den anderen Hausflügel ebenfalls eine Astrouhr, oder übergibst du das Signal im Netzwerk? Du kannst ja mal versuchen, das Netzwerk kurz vorher zu trennen, ob dieser Effekt dann auch auftritt! Kannst du mal alle drei Programmteile posten, so das man sie in der Simu testen kann und genau sieht was du wo programmiert hast? |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 16.03.2014 10:09 |
|
16.03.2014 23:03 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo Motmonti, hier alle drei Programmteile. Nur ein paar Anmerkungen: Ich habe jetzt zusätzlich noch eine Netzwerkkontrolle hinzugefügt, weil ich sehen wollte, ob das alles richtig läuft. (3-Sekunden-Impuls auf M16, der übers Netzwerk übertragen wird). Ansonsten wird über's Netzwerk nur das "Sonne" Signal übertragen. In der "Hausfunktionen.lsc" gib es noch ein paar unausgereifte Abschnitte, die aber alle nichts mit dem Problem zu tun haben können. Die Rolladen_süd hat ihre eigene Astrouhr. Soweit bisher beobachtet, dritt dort das Problem nicht auf. In dem Zusammenhang noch mal, und das verwirrt mich insbesondere: Der Fehler auf der Rolladen_ow tritt nur auf, wenn sie länger läuft (bisher habe ich immer abends am Programm gearbeitet, so dass sie seit spätestens Mitternacht lief.) Ich habe zur Reproduzieren schon probiert, kurz nach Sonnenuntergang (sagen wir 18:42) die Uhr der Logo wieder auf kurz vor Sonnenuntergang (z.B. 18:37) zu stellen. Dann tritt der Fehler nicht auf. Heute habe ich die Logo vom Netzwerk getrennt. Der Fehler tritt trotzdem auf. Patrick Dateianhang140312.zip (52 Downloads) |
16.03.2014 23:19 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Was meinst Du damit? Das in der Simu z.B. TS: 18:46 steht, aber erst um 18:47 der Impuls kommt? Patrick |
17.03.2014 06:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Ja, genau das ist der Effekt! Hast du mal versucht die Hardware zu tauschen? Wenn du sagst bei der zweiten Logo tritt das nicht auf, müßte der Fehler ja mitwandern, wenn du die LOGO tauschst! |
17.03.2014 09:31 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Aber warum denkst Du, das ist evtl. ein Fehler? Die TS-Minute gehört halt noch zum Tag. Das ist bei mir auch so, wenn ich eine Astrouhr allein in einem neuen Programm laufen lasse.
Das ist mir vorerst zu viel Arbeit... Ich probiere jetzt erst mal, ob eine weitere Astrouhr ins Programm der "Fehler-Logo" eingebaut auch den Fehler zeigt. Patrick |
17.03.2014 17:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Na gut, nehmen wir an es liegt an der LOGO selbst, bzw. der Firmware! Warum tritt der Fehler nur bei einer auf? Es gibt inzwischen den Entwicklungsstand E1 bei der 0BA7. Vielleicht hast du je beide Entwicklungsstände bei dir und einer davon hat einen Fehler!? Lief die Anlage jemals ohne diesen Effekt? Wie lange liegt der Kauf der Hardware zurück? |
17.03.2014 22:29 | |
Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich glaube, ich bin der Lösung jetzt dicht auf den Fersen. Ich bin heute noch auf einen neuen Aspekt gestoßen: Ich habe in der Betriebsart Parametrieren die Parameter TR und TS vor und nach Sonnenuntergang ausgelesen. Leider war ich direkt zu Sonnenuntergang nicht zu Hause, aber: Die "fehlerhafte" Logo "Rolladen O/W" zeigte: um 18:30 Uhr: TR=6:52; TS=18:46 um 20:30 Uhr jedoch: TR=6:50; TS=18:48 die "korrekte" Logo "Rolladen Süd" zeigte zu beiden Zeiten: TR=6:50; TS=18:48 Datum und Uhrzeit ist auf beiden Logos selbstverständlich gleich! Logo!Soft Comfort gibt für heute (17.3.): TR=6:50; TS=18:48 für gestern: TR=6:52; TS= 18:46 Das heißt also, die "fehlerhafte" Logo hatte wohl bis exakt zu heute Sonnenuntergang die gestrige TS-Zeit gespeichert. Im Moment des "Aus"-Schaltens berechnet sie aber offensichtlich neu, "erkennt", das es noch 2 min länger Tag ist, und schaltet wieder "an". Zur Zeit ist Sonnenuntergang von Tag zu Tag manchmal 1, manchmal 2min (wenn man rundet) später... Meine Hypothese: Wenn am Tag x die Logo nach Sonnenuntergang, aber vor Mitternacht neu gestartet wird, berechnet sie um Mitternacht TR und TS nicht neu, sondern behält die Werte bis am nächsten Tag gespeichert. Erst bei Sonnenuntergang am Tag x+1, und dann vermutlich wieder um Mitternacht, wird neu berechnet. Der Fehler tritt vermutlich nur in den ersten 24h nach Neustart einmalig auf, und kann auch nur an "längerwerdenden" Tagen im Frühjahr beobachtet werden. Folgende weiteren Punkte stützen diese Hypothese: 1. Wenn zum Reproduzieren am selben Tag die Uhrzeit wieder vor TS zurückgestellt wird, berechnet die Logo beim Neustart tagesaktuell schon die korrekte TS-Zeit, und der Fehler tritt nicht auf. Genau das beobachte ich. 2. Die betroffene Logo wurde, seit dem der Fehler erstmalig beobachtet wurde, täglich abends mit geringfügig verändertem Programm neu gestartet. 3. Die Logo "Süd" lief dagegen dauerhaft durch. Am Tag nach dem Neustart letzte Woche meinte ich eigentlich beobachtet zu haben, auch diese Logo würde den Fehler zeigen. Bisher habe ich das noch nicht berichtet, weil sie seit dem fehlerfrei lief. Folgendes werde ich heute machen und morgen testen: 1. Logo "S/W" läuft diesmal durch. Sie müßte dann morgen fehlerfrei sein. 2. Logo "Süd" werde ich dagegen neu starten. Sie müßte dann morgen den Fehler zeigen. Patrick |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf