04.02.2009 12:05 | |
Beigetreten: 04.02.2009 Letzter Bes: 11.10.2021 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Das kenne ich auch, dann einfach die Version: https://www.automation.siemens.com/siplus/html_00/support/toolsdownloads.htm geladen und schon ging es besser !? Es ist aber immer noch zu Zeitsprüngen gekommen. Wandelungsfehler gab es ab da nicht mehr. Aber, Du solltest trotzdem eine Plausibilätisprüfung machen. Also die Zeit nur zulassen wenn sie in einem bestimmten Zeitfenster ist, sonst einfach mal die "UHR abschalten) |
04.02.2009 15:32 | |
Beigetreten: 04.02.2009 Letzter Bes: 11.10.2021 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Du brauchst vorher nur die Zeit aus der CPU auslesen und zwischenspeichern. Dann die Auswertung der Systemzeit der gestellten DCF 77 Uhr machen und wenn alles i.o. dann erfolgt nichts. Sonnst einfach die Zeit vom Speicher zurückschreiben und die Uhr für einige Zeiot sperrenSo nun ist der test erfolgt und 4 Monate lang gelaufen. Einfach alle Bausteine kopieren. Der FB 78 sollte im OB1 aufgerufen werden und entsprechend dem alten FB 77 parametriert werden. Am Ausgang " Empfang Fehlerhaft" ist der aktuelle zustand erkennbar. Bei "1" wird die DCF Uhr abgeschaltet. Diese wird am neuen Tage wieder zugeschaltet. Der Ausgang "Fehlermeldungzähler" zeigt die Anzahl der Abschaltungen an. Viel Erfolg Dateianhangdcf 77.zip (259 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: SPS-HD am: 09.03.2009 14:54Zuletzt bearbeitet von: SPS-HD am: 09.03.2009 14:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf