13.07.2009 22:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich glaub man benötigt Flash-Player oder so. |
14.07.2009 12:36 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Ja, dazu brauchst Du den Macromedia Flash Player. Probier doch bitte mal den aus dem Anhang. Der ist bei der CD dabei, die der Einsteigerbox beiliegt. Kann aber sein, dass der schon veraltet ist. Dann solltest Du ihn hier herunterladen können: http://www.adobe.com/de/products/flashplayer/ Und für Diejenigen, die jetzt nicht wissen von welchen Training überhaupt die Rede ist, hier der Link http://www.sitrain.com/html_76/f_11_simaticwbt_3.html Bin ja mal gespannt, ob´s klappt... Dateianhanginstall_flash_player_active_x.zip (36 Downloads) |
14.07.2009 12:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, besteht auch die Möglichkeit, sich diese FLASH-Tutorials herunterzuladen und OFF-line zu nutzen und wenn ja wie??? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
14.07.2009 14:47 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi Betel, einen Download habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber hier kann man das Training als Datenträger bestellen: http://www.automation.siemens.com/infocenter/order_form.aspx?tab=4&nodekey=key_517071&lang=de Wie das Bestellen genau abläuft, kann ich aber nicht sagen... Hab das auch nur über die LOGO! Homepage (Support -> Training) gefunden. Viele Grüße Fux |
15.07.2009 16:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Traurig... aber war |
Folgen Sie uns auf