22.06.2022 16:17 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung: (479)
|
Hallo Peter, leider kann ich dir auch nicht genau mitteilen, wie mit dem LS ELECTRIC S100 die azyklischen Daten geschrieben werden. Grundsätzlich ist der Datensatz 47 (0x002F) durch PROFIdrive spezifiziert und müsste wie bei SINAMICS Umrichtern funktionieren. Eventuell ist Sina_Para zu speziell auf den SINAMICS zugeschnitten und funktioniert aus diesem Grund nicht. Eine Beschreibung der azyklischen Kommunikation über Datensatz 47 findet sich beispielsweise im Funktionshandbuch S120 Kommunikation im Kapitel Azyklische Kommunikation. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf