09.07.2008 13:04 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, also wenn, dann hat höchstens das Competence Center COM sowas. Die E-Mail Adresse steht im FAQ. Allerdings weiß ich nicht ob die solche Informationen raus geben... ich denke nein. Gerade in Instanz-DBs sollte man keinen Zugriff haben. Viele Grüße J_Bell |
10.07.2008 08:57 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
zugriff nicht, aber manchmal hilft anhand einer doku der variablen, eine bessere programmierung. in den instanz-db's sind manchmal sehr hilfreiche signale, welche man gut zur weiterverarbeitung/diagnose nutzen kann. daher versteh ich die frage gut. leider kann ich mit einer doku auch nicht weiterhelfen. viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
11.07.2008 06:48 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
da hast du allerdings recht. so wäre es dann am saubersten. aber wenn man nicht weiß, welche signale man nutzen kann, kann man sie auch schlecht in den IN/OUT-Bereich legen... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf