26.08.2022 06:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 22.09.2024 Beiträge: 33817 Bewertung: (4201) |
Du fragst nach nicht Siemens Komponenten in der S7-Konferenz? Für mich ist das eher eine Frage für Meet & Talk, da nicht Siemens bezogen. Oder wähle in anderes Forum wie z.B. das SPS-Forum. |
26.08.2022 07:28 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (488) |
Hallo VictorLICHT, der Produktkatalog der PROFIBUS Nutzerorganisation listet folgende Mitglieder als Hersteller für PN-Controller auf:
Die Liste ist sicher nicht vollständig. Mir fehlt hier z.B. Wago, die mit PFC200 auch einen PN fähigen Controller im Angebot haben. Wenn Du nur Auflistungen haben möchtest, dann nutze doch besser den Produktkatalog der PROFIBUS Nutzerorganisation oder suchst im Internet nach Marktübersichten. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf