07.07.2023 13:40 | |
Beigetreten: 31.01.2022 Letzter Bes: 24.07.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Tag Ich habe das gleiche Problem, aber mit der Lösung vom Löschen der Serverdata hat es bei mir nicht funktioniert. Mein System ist folgendermaßen aufebaut: WinCC Redundaten Serversystem V7.5 SP2 WinCC Client mit WebNavigator Server, ACC und ACRON Es ist keine Änderung am Bestandsystem, sondern eine neu Konfiguration mit neuer IPC Hardware und Installation. Zwischen den beiden Servern und dem Client erkennt die Projektierte Verbindung keine Verbindung zum OPC DA Server auf dem Client. Wenn ich auf einem der Server OPC Scout öffne, dann kann ich auf den Client ohne Probleme eine Verbindung herstellen, ab diesem Zeitpunkt wird auch im WinCC Server bei der Verbindung der Status Ok angezeigt. Nach einem Neustart (egal ob Server oder Client) funktioniert es aber wieder nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/10/2023 09:52:00Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.07.2023 11:00 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 13684 Bewertung: (1726)
|
Hallo AutoGen_618773 verwendest du das aktuellste Update für WinCC v7.5SP2? du könntest auch mal folgenden FAQ durchgehen, evtl hilft auch das: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109763316 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf