21.06.2011 15:20 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Markus, also erstes einmal zu deiner Meldung. "Nicht Betriebsbereit" heist dass der CP nicht Ordnungsgemäß antwortet. Wenn in PG/PC Schnittstelle eine Rückmeldung kommt, sind das andere Treiber als der DP-Treiber in Softnet DP. Wenn der CP gesteckt ist und der große Adapter auch am CP angesteckt ist, dann sollte es gehen. Prüfe vielleicht mal deine installierte Softnet DP Version und dein Windows incl. Servicepackvon Windows. Eine Checkliste findest du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9859007Poste mal deine Konfig.Zum Thema OPC kann man halt sagen, dass dies eine standardisierte Programmierschnittstelle ist, mit der du deine Anforderungen genauso realisieren kannst.Beispiele sollten im Installationsverzeichnis von SIMATIC NET unter dem Ordner OPC zu finden sein.
|
22.06.2011 10:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Dateianhangpc_station_config.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf