10.12.2017 15:30 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung:
|
Hallo, lese interessiert mit da ich mich momentan auch an das RTD Modul rantaste. Es ist bei mir ein PT 100 angeschlossen. Dieser gibt mir als "Input" den Wert 228 ( 22,8°C ) an. Dividiere ich diesen mit der Mathematischen Funktion DIV wird dieser zwar Dividiert, aber nicht gleitend angezeigt, sondern gemittelt. Das heißt in ganzen Zahlen. Z.B. Eingang 228 Ausgang 22 ; Bei Eingangswert von z.B. 234 sind es 23. usw. Es fehlt hier leider die Nachkommastelle. Kann man die Nachkommastellen irgendwo einstellen ? Viele Grüße Wolfgang ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wolfgang P. am: 10.12.2017 15:33:07Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11.12.2017 09:41:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf