08.07.2022 11:44 | |
Beigetreten: 17.01.2022 Letzter Bes: 08.07.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich versuche mich zum ersten mal an einer Simens Logo. Im Anhang füge ich mein aktuelles Projekt hinzu. Hier versuche ich Anahnd eines Temperaturfühlers PT 100 (CTR-195-A1-1A3) und einem Sollwert ein Ventil anzusteuern. Sobald es wärmer als der Sollwert ist, wird das Ventil geöffnet und halt umgekehrt geschlossen. Die Simulation klappt gut. Den PT100 habe ich so angeschlossen das U1- auf Klemme 1 geht, IC1 auf Klemme 2 und U1+ auf die 3. Wiederstand am fühler habe ich passend zu Temperatur von 1 auf 3 und von 2 auf 3. Zwischen 1 und 2 habe ich keinen Wiederstand. https://www.conrad.de/de/p/promesstec-pt100-temperaturfuehler-wandaufbaufuehler-polyamid-gehaeuse-3-leiter-klasse-a-externe-huelse-812025059.html#productDescription Ich bekomme aud dem Diplay nur den Ist-wert des Fühlers von -500 angezeigt. Eine Lösung für dieses Problem habe ich nicht und hoffe auf eure Mithilfe. VG DateianhangProject Klima 08.07.zip (201 Downloads) |
08.07.2022 12:59 | |
Beigetreten: 17.01.2022 Letzter Bes: 08.07.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Zusätzliche Informationen.: - Ich habe ein Erweiterungsmodul AM2 RTD -Die Leitung zum fühler ist 0,5 m lang und besteht aus einzeladern. Im Anhang habe ich 2 Fotos von dem Experiment. sieht etwas Chaotisch aus.. DateianhangLogo.zip (220 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.07.2022 13:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 33876 Bewertung: (4213)
|
Welches Basismodul hast du denn? Willst du denn die 4 analogen Eingänge auf dem Basismodul nutzen? |
08.07.2022 13:16 | |
Beigetreten: 17.01.2022 Letzter Bes: 08.07.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Also empfiehlst du die Beiden trafos mit einem Sicherungsschalter abzusichern? |
Folgen Sie uns auf