11.03.2024 16:19 | |
Beigetreten: 08.06.2017 Letzter Bes: 20.08.2025 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo zusammen Hier ein Pulsbreitenmodulator (PWM) speziell für Pumpen und elektrische Heizelemente. In der LOGO ist ja bereits ein Funktionsblock "PWM" enthalten, allerdings hat dieser einige unangenehme Eigenschaften. Zum einen geht er bei Übersteuerung (Eingang > 1000) auf Null, was gar nicht logisch ist. Zum anderen werden die Impulse bei geringer Aussteuerung sehr kurz, was nicht alle Verbraucher gerne haben. Ich hoffe, der Eine oder Andere kann diesen Baustein gebrauchen. Liebe Grüsse DateianhangPWM PI.lsc.zip (168 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: alpelektronik am: 03/11/2024 19:18:05TI im Programm von 1s auf 10s korrigiert |
|
11.03.2024 20:44 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 2630 Bewertung:
|
Ok, da habe ich wohl Deinen Ursprungstext falsch interpretiert.
Wird eine Schwelle über- oder unterschritten (im Beispiel der Wert 100 bzw. 900),
Gruß Ella_68 DateianhangPWM ohne PI.zip (164 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf