17.02.2019 06:53 | |
Beigetreten: 23.06.2015 Letzter Bes: 09.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo zusammen, bei angefügtem Projekt handelt es sich um eine Steuerung für ein Pumpwerk mit 2 Pumpen, gesteuert über 2 Schwimmer. Die Pumpen laufen, Störungsfreiheit vorrausgesetzt, alternierend. Nach Laufzeit einer Pumpe von 5 min. schaltet die 2. Pumpe dazu. Problem 1: Nach einem Netzausfall soll das Programm automatisch anlaufen und Q4 über einen Impuls schalten. Mein erster Versuch den Ausgang Q4 direkt über M8 zu schalten funktionierte nicht. Mein zweiter Versuch ein Wischrelais direkt über M8 zu schalten funktionierte ebenso nicht. Ich musste erst ein RS Glied dazwischenschalten. Hier wäre ich sehr dankbar wenn mir das jemand erklären könnte. Problem 2 Der High- Schwimmer soll durch die Cursertaste 1 an der Logo "überbrückt" werden. Das funktioniert in der Simulation jedoch nicht an der Logo selbst. Auch hier wäre ich dankbar für einen Tipp oder kurzen Lösungsansatz. Vielen Dank und einen schönen Sonntag Thomas Nimpsch DateianhangZulaufPW_Notsteuerung - 160219.zip (65 Downloads) |
17.02.2019 18:07 | |
Beigetreten: 23.06.2015 Letzter Bes: 09.11.2023 Beiträge: 14 Bewertung:
|
Vielen Dank. Das probier ich morgen gleich aus. |
Folgen Sie uns auf