27.03.2024 10:15 | |
Beigetreten: 17.05.2018 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Moin Moin und grüße aus dem Norden. Ich habe da ein Projekt dass seit Jahren in Einzelteilen herumlag und nun endlich in Version 1 zusammengebaut ist. Ich habe in einem Forumsbeitrag aus 2016 eine Schaltung gefunden wie man die Ausgänge zufällig ansteuern kann und somit eine art "Whac-A-Mole" spielen kann. Dies habe ich versucht mit in meiner Programmierung aufzunehmen und wollte es auf nur 6 Taster reduzieren. Leider scheitert es bei mir mit dem Analogen Baustein so dass bei mir aus irgendeinem Grund immer nur Taster 1 (Q3) angesteuert wird. Im Anhang mal meine Schaltung und 3 Bilder des Projekts. Genutzt ist eine 24V Logo 0BA8 in Version 8.3 Transistorausgang mit dem DM16 Zusatzmodul. I3 bis I11 sind die Genutzen Buzzer (habe derzeit aber nur 6 Stück zur verfügung daher die Reduzierung in der Schaltung) I12 ist der Reset knopf bzw Start Taster für das Spiel. Ausgewählt wird das Spiel bei betätigung der der Pfeiltaste Links Hier auch der Link zum Forumsbeitrag der Originalschaltung V1 https://support.industry.siemens.com/forum/de/de/posts/zufallsschaltung-mit-ausg-ngen/150915 Gruß Bluetank DateianhangBuzzer Quiz.zip (193 Downloads) |
27.03.2024 11:22 | |
Beigetreten: 17.05.2018 Letzter Bes: 15.07.2025 Beiträge: 5 Bewertung:
|
kleiner Nachtrag. der betroffene Teil der derzeit nicht so richtig funktioniert befindet sich unten rechts. |
27.03.2024 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Extras > Parameter-VM-Zuordnung. |
27.03.2024 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 35961 Bewertung:
|
Na bitte ..., geht doch. Viel Spaß ... |
Folgen Sie uns auf