24.12.2023 13:22 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei einer Rollladensteuerung. Ich habe das ganze mit Hilfe von einem Bekannten aufgebaut, der normallerweise S7 Programme schreibt. Aber leider ist er am Ende von seinem Latein, da der Baustein Analoger Schwellwertschalter AX nicht über VW Adresse beschreibbar ist, sondern nur lesen kann. In der S7 ist es machbar. Ich kann auf der Visu die Position des Rollos sehen aber im nicht sagen (Schieber) fahre auf 70%. Ich habe alles schon versucht aber leider ohne Erfolg. Es gibt doch so viele, die ihr Haus über die Logo8 steuern. Es muss doch irgendwie machbar sein. Bin für jede Hilfe dankbar. DateianhangLogo 4 Rolladen_Test.zip (115 Downloads) |
24.12.2023 14:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 33766 Bewertung: (4192) |
Schau dir mal dies Thema an: analog bedienen rolladen |
24.12.2023 15:17 | |
Beigetreten: 11.12.2016 Letzter Bes: 09.05.2024 Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Danke Ich schau mir das mal an. |
Folgen Sie uns auf