19.01.2022 10:09 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 3144 Bewertung: (489)
|
Hallo Alex, es ist korrekt, dass Profinet Devices beim Hochlauf vom Controller (der CPU) konfiguriert werden. Daran lässt sich nichts ändern. Der Widerspruch was die Konfigurationsmöglichkeiten betrifft tritt im Grunde auch nur bei Geräten auf, die optional als PN-Device verwendet werden können. Wird das Gerät als PN-Device verwendet, so lassen sich die Parameter nur noch über den Controller ändern. Das ist z.B. auch bei einer SITOP UPS1600 so. Der von Siemens erstellte Baustein ändert auch Parameter in der USV. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf