12.04.2024 06:56 | |
Beigetreten: 30.01.2024 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
HoRoth ich habe ein ähnliches Thema/Problem , vielleicht kann mir hier geholfen werden. Auch ich habe ein RTU - TCP Gateway und möchte die Register von Smartmeter und Wechselrichter auslesen und mit einer Logo8 verarbeiten. So weit so gut , das Gateway stellt diese Daten auch zur Verfügung aber ich bekomme diese nicht in die Logo. Die Logo habe ich als Client der Gateway ist als Server eingerichtet. der Port ist die 502. Mit einem Modbustester kann ich die Register auslesen und anzeigen lassen, allerdings zeigt er mir diese nur unter der Slave id2 an. In der Register/ Speicherzuordnungstabelle in LSC habe ich also die id 255 gegen die id 2 getauscht , trotzdem zeigt es mit im Programm keine Daten! Habe hiermit dem AI und dem Gleit / Ganzkonverter getestet. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/12/2024 09:07:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.04.2024 16:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.06.2024 Beiträge: 33198 Bewertung: (4105)
|
Um welche LOGO! handelt es sich genau? Bitte schreibe mal die komplette Bestellnummer. |
12.04.2024 20:51 | |
Beigetreten: 30.01.2024 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf