17.04.2023 11:07 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn ich mich mit Anlagen Remote verbinde die mit TIA programmiert wurden, verwende ich die tatsächlich vorhandene Schnittstelle am Rechner. Screenshots davon füge ich bei. Vor Ort ist ein Router der Firma Lancom installiert und die VPN Verbindung erfolgt über den Lancom Advanced VPN-Client. Bei der Einstellung der PG/PC-Schnittstelle im SIMATIC Manager habe ich die vorhandene als auch die virtuelle Schnittstelle getestet, leider beide ohne Erfolg. Es werden keine Teilnehmer erreicht. Screenshots vom NetPro und der HW Konfig füge ich ebenfalls bei. Ich bitte nochmal um Unterstützung, Vielen Dank. Gruß Andreas Blome DateianhangSchnittstelle.docx (109 Downloads) |
18.04.2023 11:30 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, ich habe die Funktion "ping" und "tracert" ausgeführt. Der installierte Router hat eingangsseitig die IP-Adresse 10.49.200.1 und ausgangsseitig die IP-Adresse 192.168.0.1. Die beiden Adressen sind per ping und tracert erreichbar, Screenshot anbei. Die Adresse der SPS (192.168.0.11) ist nicht erreichbar. Bei der PG/PC-Schnittstelle im SIMATIC Manager habe ich die vorhandene als auch die virtuelle Schnittstelle getestet, beide zeigen keine erreichbaren Teilnehmer. Was könnte ich noch machen? Gruß Andreas Dateianhangtracert.docx (86 Downloads) |
18.04.2023 12:06 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, es gibt Bedienpersonal vor Ort welches die Ethernet-Verkabelung kontrolliert hat. Im Menü des Lancom-Routers wird die Verbindung über ETH-1 auch aufgebaut dargestellt, siehe Screenshot anbei. Kann man herausfinden, welche IP-Adressen an dem Router angeschlossen sind, vielleicht wurde die IP-Adresse der SPS verändert. Oder könnte es am Switch liegen der zwischen SPS und Router installiert ist? Danke für die Unterstützung. Gruß Andreas DateianhangLancom.docx (129 Downloads) |
18.04.2023 12:33 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 3104 Bewertung: (484)
|
Hallo Andreas, manche Router bieten die Möglichkeit, über die Web-Oberfläche einen Ping zu senden. Wenn der Router dies unterstützt, wäre hier ein weiterer Versuch möglich. Wenn allerdings die IP-Adresse der SPS nicht passen sollte, bringt Dich das auch nicht weiter. Du könntest versuchen, ob PRONETA über die Schnittstelle "LANCOM Secure Client Virtual NDIS6.20 Adapter" einen Teilnehmer findet. Dabei ist allerdings die Frage, ob die VPN Verbindung dies überhaupt zulassen würde. Am besten würde es mit PRONETA vor Ort klappen, die IP der SPS zu prüfen. Viele Grüße |
19.04.2023 09:55 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Stefan, wir haben weitere Tests durchgeführt und können die SPS, die FU´s und das HMI jetzt per ping erreichen, Screenshots anbei. Im SIMATIC Manager werden aber weiterhin keine Teilnehmer erreicht. Was könnte ich an der PG/PC-Schnittstelle noch umstellen? Ich bitte nochmal um Unterstützung. Vielen Dank. Gruß Andreas DateianhangPing.docx (134 Downloads) |
Folgen Sie uns auf