27.09.2021 13:26 | |
Beigetreten: 07.07.2021 Letzter Bes: 26.10.2021 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen, weil ich vor einem ähnlichen Problem stehe. Bei mir öffnet sich zumindest das Fenster / Bild =) Ich würde gerne ein Reset-Bild erscheinen lassen. Dafür habe ich im Programm ein einfaches RS-Glied. Der Ausgang soll das Bild Setzten. Auf dem Bild habe ich dann einen Close-Button, der mir das Bild wieder schließt (und das RS-Glied zurücksetzt) Bei mir klappt dass solalal. Das Bild wird aktiviert, aber wenn ich jetzt den Schließen button drücke, schließt sich das Bild, öffnet sich aber gleich wieder (ich vermute weile das Bild durch eine "Wertänderung" angesteuert wird. Sprich, dass schließen des Bildes ist wieder eine Wertänderung und das Bild geht erneut auf?! Kann doch nicht so schwer sein... =)------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/28/2021 07:36:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf