01.04.2019 08:18 | |
Beigetreten: 09.02.2015 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, da ich in C Programmierung noch nicht so fit bin, stelle ich mal meine Frage hier in das Forum. Ich setzte auf einem Server und zwei Clients WinCC Professional RT V15 ein. Der Benutzer kann sich zusätzlich zu der normalen Anmeldung über das Fenster auch per Transponder-Chip anmelden. Leider gibt es zu WinCC Prof. keine direkte Anleitung wie das gehen soll. Ich habe jedoch mit etwas Unterstützung es soweit hinbekommen das die Anmeldung funktioniert. Jedoch ergaben sich zwei Probleme. 1. Wenn die Anmeldung per Transponder-Chip erfolgt, wird der Benutzer global angemeldet. Bedeutet auf allen Terminals. Das ist natürlich unschön. Was muss am Code angepasst werden dass nur dort angemeldet wird wo der Transponder drangehalten wird. 2. Gibt es eine Möglichkeit alle Benutzer und die dazugehörigen Passwörter aus der Benutzeranzeige auszulesen (C Skript)?. Bisher habe ich es so gelöst dass auf einer Seite 20 Benutzer mit Name und Transponder ID eingetragen werden. Im Skript vergleiche ich die ID des Transponders mit der der 20 IDs. Erfolgt eine Übereinstimmung wird der Name und mit der ID angemeldet. Der Nachteil ist hier dass ich einen Benutzer doppelt in der Benutzeranzeige führen muss. Im Anhang ist der Skript zu erkennen. DateianhangRFID_Skript.txt (97 Downloads) |
Folgen Sie uns auf