06.12.2017 15:44 | |
Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo, gibt es irgend eine Alternative dass man die einigermaßen realisieren könnte. Ich möchte nicht unbedingt etwas neues kaufen. |
06.12.2017 15:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung:
|
Ich habe mich ja die ganze Zeit weiter mit dem Problem befasst. Mir ist doch noch eine Lösung für die Auto-Befehle eingefallen. Edit: Ein kurzer Druck auf den Taster der Gegenrichtung stoppt die jeweilige Fahrt. Zum Einschalten der Fahrtrichtung muss der Taster mindestens 1s gedrückt werden. Dateianhang4_Rolllaeden_(0BA2_Long).zip (101 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06.12.2017 15:58:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.12.2017 16:02 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung:
|
@wolle82, bitte teste mal, ob Dir die anhängende Schaltung an Funktionalität so ausreichend ist. PS: Dateianhang0BA2 Rollladen.zip (84 Downloads) |
06.12.2017 22:34 | |
Beiträge: 31 Bewertung:
|
wenn es der Hardware nicht schadet lass ichs so .... |
Folgen Sie uns auf