27.09.2015 14:27 | |
Beigetreten: 26.05.2014 Letzter Bes: 09.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen
Aber ich schaffe es nicht diese Stop funktion einzubauen.... Einer ne Idee? Bzw kann mir erklären was ich Falsch mache? Gruß Sascha DateianhangRollo.rar (174 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Carat am: 27.09.2015 14:28:38 |
|
27.09.2015 15:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Vielleicht kannst du dich ja mit meinem Vorschlag anfreunden. STOP-Funktion: Kurzes Tasten kleiner 0,5s. Fahrfunktion: Taste mindestens 0,50s betätigen. DateianhangRollo 1 Taster Rauf-Runter_V2.zip (282 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2015 18:07 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 744 Bewertung:
|
Ich vermute mal, dass Dein Erweiterungswunsch nicht zu Deinem ursprünglichem Programmkonzept passt. Da ich gleich mit den vollem Umfang gestartet bin, hatte ich's wohl etwas einfacher: Den Taster hab' ich mal zusätzlich noch mit 'ner 0,1s Einschaltverzögerung entprellt. Das ist gerade bei Eintasterbedienungen sehr wichtig, um möglichst ein ungewolltes weiteres Tasten zu verhindern. Die genaue Entprell-/Reaktionszeit muss man dann in der Praxis ausprobieren. DateianhangRollladen - nur ein Taster.zip (297 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.09.2015 22:02 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Niemand mag Klugschisser. Für alle die nicht wissen, das Eltako der "Tempo"-Begriff für einen Stromstoßschalter ist, habe ich ja noch extra "bistabile Kippstufe" beigeschrieben, klaro? Für den interessierten Leser: Der Stromstoßschalter wurde 1949 vom Ingenieur Horst Ziegler entwickelt und unter dem Namen Eltako vertrieben. Der Name Eltako kommt von „Elektrischer Tastkontakt“. Der Link dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Stromsto%C3%9Fschalter |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 28.09.2015 08:57:21Letzten Satz entfernt Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 28.09.2015 09:21:15ELTAKO Link angefügt. |
|
28.09.2015 15:42 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
|
28.09.2015 18:10 | |
Beigetreten: 26.05.2014 Letzter Bes: 09.04.2023 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Danke für eure Mühe. Ich denke ich habs nun (zum Teil denn muss jetzt noch ne Uhr einbauen und das ganze auf mehrere Rollos ausweiten). Ging sich ja nicht darum von euch das fertige Prog zu bekommen sondern dass ich verstehe was ich falsch machte. Ich hänge euch mal mein umgebautes Prog an eventuell findet ihr ja nen fehler..? DateianhangRollo 1 Taster Rauf-Stop-Runter.rar (273 Downloads) |
Folgen Sie uns auf