Industry Online Support
Technical Forum
02.10.2007 11:13 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo, also das mit dem PG Routing ist nicht ganz so Einfach. Zuerst muß man sicher stellen das die Baugruppen über die man Routen möchte das auch zulassen, hier eine Liste der Baugruppen die das können: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Routingfunktion nutzen zu können? Leider ist der FAQ der das mal gut erklärt hat aber nicht mehr da, also versuche ich das schriftlich zu machen. Wichtig ist auf jeden Fall das man ein Projekt hat mit allem drin. Vor allem auch der PG/PC Station über die man Online gehen will. Diese muß entsprechend dem Onlinezugang projektiert sein. Dann müssen aus dem Projekt heraus alle Stationen geladen worden sein, damit der Routing SDB 999 in allen Stationen geladen ist. Wechselt man die Possition des PGs muß man "nur" die Station neu laden die dem PG am nächsten ist und über die man Routen möchte. Dann sollte man zugriff auf alle Steuerungen haben. Was die Panels angeht ist dass natürlich etwas anders, da muß man folgenden FAQ beachten: Wie kann mit WinCC flexible 2005 ein Projekt über S7-Routing in ein Bediengerät übertragen werden? Viel Erfolg J_Bell |
Folgen Sie uns auf