05.09.2022 07:30 | |
Beigetreten: 19.01.2018 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich versuche über eine S7-315 auf eine S7-1511 zu routen. Dies klappt leider nicht so, wie gewünscht. Mein Setup: -S7 315 (6ES7 315-2AG10-0AB0 V2.0) mit einem CP343-Lean (6GK7 343-1CX10-0XE0) -S7 1511 (6ES7 511-1AK02-0AB0) mit einem CP1542-5 (6GK7 542-5FX00-0XE0) Die Anlagen wurden von verschiedenen Herstellern gekauft und ursprünglich über einen DP/DP-Koppler verbunden. Die S7-315 ist aus dem Shopfloor-Netzwerk erreichbar, ist jedoch DP-Master über mehrere Baugruppen. Jetzt soll der DP/DP-Koppler entfernt und die werden, sodass eine Routing-Verbindung über die S7-315 zur S7-1511 möglich ist: Ich habe die GSD des CP1542-5 im Simatic-Manager installiert und habe die entsprechenden E/A-Bereiche hinzugefügt. Die Subnet-IDs vom Shopfloor-Netz und vom PB-Netz habe ich notiert und dann im TIA-Projekt bei der Dummy-CPU übernommen. Die S7-1511 habe ich als Slave parametriert und den Haken für Routing aktiviert. Somit läuft der Profibus nun ohne DP/DP-Koppler. Wenn ich jetzt versuche auf die S7-1511 über Shopfloor online zu gehen bekomme ich keine Verbindung. An sich logisch, denn die Routing-Verbindung muss wie im Beitrag 109474569 beschrieben in der S7-315 eingestellt werden. Wenn ich mich jedoch an diese Anleitung halte kann ich den CP1542 nicht in das DP-Mastersystem einbinden, da ich ja auf in dieser Profibus-Adresse die Dummy-CPU platzieren muss. Wenn ich die Dummy-CPU zusätzlich als DP-Slave parametriere geht mir die CPU-315 in Stop (SFB20). Ist die von mir gewünschte Verbindung schlicht und einfach nicht möglich, oder mache ich einfach etwas falsch? |
Zuletzt bearbeitet von: Kone1992 am: 09/05/2022 07:32:06Zuletzt bearbeitet von: Kone1992 am: 09/05/2022 07:33:12Zuletzt bearbeitet von: Kone1992 am: 09/05/2022 07:36:10 |
|
12.09.2022 06:52 | |
Beigetreten: 19.01.2018 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hallo Stefan, mein Problem ist folgendes: Die S7-1511 ist wie in nachfolgendem Bild gezeigt über den CP-1542 angebunden. Die GSD des CPs habe ich entsprechend der Anleitung heruntergeladen und in das Simatic-Manager-Projekt integriert. Laut Beitrag 109474569 muss ich jetzt aber die S7-1511 als Dummystation, also als eine beliebige S7-Station anlegen. Ich denke dass das wie im Beispielbild mit Profinet gezeigt ja dann auch mit Profibus funktionieren müsste: Ich kann aber schlecht zwei Objekte mit der selben PB-Adresse einfügen. Die bisher über den CP1542 übergebenen Slave-Signale brauche ich weiterhin. Also müsste ich entweder mithilfe der GSD von CP1542 routen können, oder die Dummy-CPU so aufbauen können, dass die S7-315 die Dummy-CPU als Slave akzeptiert. Das Routing mit der GSD von CP1542 hat bei mir auf jeden Fall nicht funktioniert. Das Einbinden der Dummy-CPU als PB-Slave hat mir ebenfalls aufgrund der Hardware-Unterschiede nicht funktioniert. Die S7-315 blieb in Stop. |
Zuletzt bearbeitet von: Kone1992 am: 09/12/2022 06:59:49 |
|
12.09.2022 09:40 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.09.2024 Beiträge: 3119 Bewertung: (487)
|
Hallo Kone1992, jetzt verstehe ich Dein Problem. Du verwendest die S7-1500 als I-Slave und hast diese vermutlich laut "Wie binden Sie das Kommunikationsmodul CM 1542-5 oder den Kommunikationprozessor CP 1542-5 als I-Slave in STEP 7 V5.x an eine S7-300/S7-400 CPU an?" eingebunden. Dein Problem ist nun allerdings, dass Du den CP auch in der "Dummy" Station einbinden müsstest und er dann natürlich doppelt vorhanden ist. Ein interessantes Problem, bei dem ich Dir leider nicht weiterhelfen kann. Daher empfehle ich Dir, einen neuen Support Request zu stellen. Die Community wäre Dir sicher für ein Posten der Lösung dankbar. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.09.2022 04:50 | |
Beigetreten: 19.01.2018 Letzter Bes: 18.06.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (1) |
Hi, habe es soeben das Firmware-Update durchgeführt. Seitdem funktioniert es Vielen Dank! |
Folgen Sie uns auf