05.09.2023 07:37 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, ich habe eine Frage zu diesem FAQ Über die Command Line wird eine Route zu dem Subnetz, in dem die S7-1500 hängt, an der entsprechenden Schnittstelle vom Engineering PC konfiguriert. Meine Frage wäre, wenn man das so macht, darf dann an einer anderen NIC vom Engineering PC ein Standard - Gateway eingetragen sein? Ich habe mal gehört, dass man bei einem Rechner mit mehreren NIC`s, nur an einer NIC ein Gateway eintragen soll? Habe ich denn nicht die gleiche Situation, wenn ich eine zusätzliche Route über die Command Line erzeuge und gleichzeitig an einer anderen Schnittstelle ein Gateway eingetragen ist? Gruß Eleu |
Folgen Sie uns auf