31.03.2021 12:05 | |
Beigetreten: 15.07.2019 Letzter Bes: 19.09.2022 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo, gibt es eine Möglichkeit vor der Wertübernahme eines EA-Felds in RT Professional v16 Update 3 einen Bestätigungsdialog anzuzeigen? Ich habe schon versucht mit dem Ereignis "Objekt geändert" und Vergleich des Neu- und Altwerts und einer MsgBox das ganze umzusetzen. Dies funktioniert auch, aber nur weil ich sofort im Script der Variable des EA-Feldes wieder den vorherigen Wert zuweise. Damit ist diese Lösung ziemlich unschön, weil erst die Variable geschrieben werden muss, um einen Trigger zu haben, um sie anschließend wieder zurückzusetzen. Gibt es da nicht eine deutlich bessere Möglichkeit? Vielen Dank |
Folgen Sie uns auf