Industry Online Support
Technical Forum
09.04.2013 21:28 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo Leute, ich versuche mit meiner Logo (0BA6) Impulse meines Wechselrichters auszuwerten. Der WR gibt 2000 Imp/kWh aus, die ich gerne als Echtzeitwert und als Summe der produzierten Leistung pro Tag,Woche und evtl. Monat auf meinem TD ausgeben möchte. Ich habe mich schon unter diesem Link schlau gemacht. http://www.automation.siemens.com/CH/tf/WW/de/Posts/24258 Leider komme ich mit der Addition nicht so zurecht, wie ich möchte. Nach Möglichkeit soll die produzierte Leistung mit einer Nachkommastelle angezeigt werden. SirTiGer |
09.04.2013 22:17 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hmm, könntest Du mir mal einen Link posten, der das am Besten widerspiegelt, was ich möchte. SirTiGer |
10.04.2013 09:38 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hi, schau dir mal das Beispiel bei Siemens an für die Mittelwertbildung bei Schwankenden Analogwerten. www.siemens.de/logo Da wird aus 3 Werten der Mittelwert mit einer 0BA6 berechnet. Mit einer LOGO! 0BA7 könntest du die neuen FB für Analogmittelwertbildung verwendung und dann den Verbauch per Tag/Monat..... berechnen. Hoffe das hilft dir weiter Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf