18.06.2009 13:15 | |
Beiträge: 64 Bewertung:
|
Hallo anb, hast du dir die Toolbox SINAMICS S120 schon mal angesehen? Dort ist zumindest die Parametrierung des FB 283 ganz gut beschrieben. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/25166781/Toolbox_S120_V13_HF1.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=33960025 Im Starter, dann das Antriebsobjekt einfügen und unter Konfiguration/Profibustelegramm, das entsprechende Telegramm und die Adresse für Ein-und Ausgangsdaten eintragen. Vielleicht hilft dir das ja schon mal ein kleines bisschen weiter. ;) Gruß |
18.06.2009 15:40 | |
Beiträge: 64 Bewertung:
|
Im Sinamics Listenhandbuch sind die Parameter, Telegramme etc. beschrieben. Damit bin ich bis dato eigentlich ganz gut zurecht gekommen. |
18.06.2009 15:53 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
kannst du die datei anhängen oder gibt es link? wäre echt super. |
19.06.2009 08:02 | |
Beiträge: 64 Bewertung:
|
Schau mal hier https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/33974002/LH1_1008_de.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=33973644&forcedownload=true Gruß |
19.06.2009 08:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
super, jetzt bin ich schon mal weiter. danke. wie kommuniziert ihr mit dem antrieb? SFC58/59? |
19.06.2009 08:36 | |
Beiträge: 64 Bewertung:
|
Bitte Wir realisieren die Kommunikation mit dem FB 283, bzw. habe ich auch schon direkt über PEW/PAW gearbeitet. (Bei einem Infeed Modul) |
Folgen Sie uns auf