17.08.2020 10:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe wieder mal folgendes Problem. Ich möchte über ein HMI einen einstellbaren Zähler haben, der ab der eingestellten Stelle weiterzähl die eingestellt wurde. Leider funktioniert das nicht so wie ich das gerne hätte. Meine Hardware: 1200 CPU KTP 700 basic Unten seht ihr wie ich die Variablen angelegt habe. Vielleicht habt ihr ja eine Idee was ich falsch gemacht habe. DateianhangHMI.pdf (104 Downloads) |
17.08.2020 12:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke für die Antwort. Und wie löse ich dann am besten das Problem ? |
17.08.2020 13:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Du wirst dir wohl einen eigenen Zähler programmieren müssen. |
17.08.2020 15:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066) |
Ich habe dir ein Beispiel für eine mögliche Lösung erstellt. Allerdings in V13 SP2, da du keine Angabe zu deiner TIA-Version gemacht hast. DateianhangCounter.zip (82 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/18/2020 06:56:03Removed link and added file as an attachment. Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 08/18/2020 07:14:22 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.08.2020 07:42 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich bin vielleicht blöd, hätte ich auch selber drauf kommen können. Ich danke dir vielmals, das hat mir sehr geholfen. |
18.08.2020 12:31 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Jap hätte sich hiermit erledigt vielen Dank nochmal ;-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf