07.05.2021 12:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community Mit einer SIMATIC Memory Card können Firmware-Aktualisierung durchgeführt werden. Ein Firmware-Update kann auch auf eine der folgenden Arten durchgeführt werden: ●mit den Online- und Diagnosewerkzeugen von TIA STEP 7 ●über die Standard-Webseite "Modulinformationen" des Webservers ●mit dem SIMATIC Automation Tool Weitere Informationen zu finden im Handbuch der S7-1200 ab der Seite 145 im Kapitel 5.5.5 PLC Grundlagen unter dem Suchbegriff: Firmware Update Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATICS7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf