Industry Online Support
Technical Forum
01.02.2012 12:04 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo Mit der Firmware 2.X hat die S7-1200 einen Webserver auf den man eigene Websites hochladen kann. Die Daten aus der PLC werden mit entsprechenden Tag im HTML-Code verpackt. Der Webserver versteht auch Javascript. Um die Werte aus der PLC ansprechend darzustellen ist die Benutzung einer kleinen JAVA-Anwendung unter Verwendung einer Library (Bsp. SteelSeries siehehttp://harmoniccode.blogspot.com/ ) die Methode der Wahl. Läuft Java auf der S7-1200 oder geht das gar nicht? "Früher" gab es ja die beans - wie macht man es den Heute? Hat jemand vieleicht ein kleines "Hallo Welt!"-Java-Programm für die S7-1200 geschrieben? Danke für jeden, auch noch so kleinen Hinweis zu Thema Salu_ |
02.02.2012 14:02 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Salu_, ich glaube es ist hier wie bei den CPs, es arbeitet kein "Programm" auf der Steuerung, wenn eine Logik da ist, arbeitet diese auf dem Browser mit dem man die Seite ansieht. Die CPU bietet hier schlicht die Daten an die durch die Seite gepollt werden. JAVA auf der CPU bzw. dem CP arbeitet also nicht direkt. Sieh Dir dazu doch das hier abgelegteDokument an. Viele Grüße J_Bell |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 03.02.2012 15:18Link angepasst |
|
Folgen Sie uns auf