07.11.2018 15:56 | |
Beigetreten: 10.06.2016 Letzter Bes: 06.03.2023 Beiträge: 31 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich muss auch eine 1214C CPU als I-Device einsetzen, für das Gateway auf der anderen Seite bin ich aber nicht zuständing, kann erst mal nicht testen ob meine Programmierung funktionieren würde. Ich bin mir nicht so sicher wie ich die Hardware Konfig einstellen muss. Einfach nur Haken bei I-Device, Transferbereich anpassen, GSD Datei erstellen und fertig? Wenn die CPU der übergeordnete Controller ist, habe ich mir immer eine PLC Variablen Liste gemacht und die Adressen angepasst um die Wert im Programm verwenden zu können, kann ich bei I-Device genau so vorgehen oder ist die Verwendung etwas anders? Bei 4 CPUs, der Master gibt ein paar Werte weiter (für alle die gleichen Werte) und die Slaves geben jeweils ihre Statusmeldungen zurück. Währe da Modbus TCP/IP oder Profinet Kommunikation zu empfehlen? Liebe Grüße Mellotune ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08.11.2018 10:32:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.11.2018 14:33 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 3854 Bewertung:
|
Hallo, so prinzipiell scheinst Du alles richtig projektiert zu haben. Kennst Du das folgende Answendungsbeispiel?! Projektierung und Anwendung der PROFINET I-Device-FunktionHier findest Du ein PDF mit "I-Device in einer Standard Umgebung". Dort ist Projektierung Schritt für Schritt beschrieben. Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf