05.04.2023 18:41 | |
Beigetreten: 04.04.2023 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich stehe aktuell gerade vor einem sehr großem Problem mit einer S7-1214C. Nach dem Löschen des Programmes, kann ich mich nicht mit der Steuerung verbinden. CPU steckt direkt am Rechner und Run/Stopp blinken abwechselnd grün gelb. S7-1214C wird weder im TIA (Alle kompatiblen Teilnehmer) noch mit Simatic Manger gefunden. Leere SMC gesteckt und diese wird mit Daten gefüllt. Ich habe auch ein vorhandenes Projekt auf die SMC geladen und dann in die CPU gesteckt und nach dem Einschalten leuchten kurz alle LEDs auf und dann wieder Run/Stopp im Blinktakt. Ebenfalls habe ich das Firmware Update auf die Karte geladen und dann nach dem Anfahren bleibt diese im Run / Stopp mit grünen gelben Blinktakt stehen und fängt das Firmeware Update erst gar nicht an. Hat jemand noch eine Idee was ich noch ausprobieren könnte oder ist diese defekt? Habe mit TIA V16 und V18 probiert, immer das selbe das nicht mal die MAC Adresse gefunden wird. Firewall und Wlan ausschalten habe ich auch schon durch. Gruß Torsten ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/06/2023 09:53:45Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_8347138 am: 04/06/2023 14:14:38 |
|
09.05.2023 12:09 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 1532 Bewertung:
|
Hi, ein abwechselndes blinken gelb/grün von Run/Stop bedeutet laut Handbuch zunächst nur "Anlauf, Selbsttest oder Firmware-Aktualisierung" - wenn sonst keine andere LED leuchtet/blinkt. Darf man fragen: Status-LEDsViele Grüße |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf