30.03.2023 11:03 | |
Beigetreten: 30.03.2023 Letzter Bes: 18.06.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, im Rahmen meiner BA muss ich einige Analyse mit eine S7-1500 durchführen. Es soll ein Motor angesteuert bzw. Positioniert werden. Die Steuerung des Motors übernimmt ein Motion Controller, dass über CANopen mit der SPS kommuniziert. Hierzu benöitge ich auch den PN/CAN Link. Meine Frage ist hierbei ob eine Simulation mit SIMIT etc. einfach realisierbar ist. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/31/2023 06:26:22Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf