09.06.2006 12:32 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Gerade das ist ja der Sinn und Zweck eines FB. Du kannst einen FB sooft Du willst mit unterschiedlichen Instanzen aufrufen. Du kannst ihn sogar multiinstanzfähig machen und ihn aus einem anderen FB als Instanz mehrfach aufrufen. Viel Spaß beim Programmieren. |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
09.06.2006 14:18 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 217 Bewertung: (41) |
Hallo kelly! Weitere Infos zur Verwendung von Instanz-Datenbausteinen und Multiinstanzen findest Du im Handbuch Programmieren mit STEP 7 V5.4 (Kapitel "4.2.3.3 Funktionsbausteine (FB)" und "10.3 Multiinstanzen in der Variablendeklaration"). |
Greetings, Chris |
|
14.02.2011 21:14 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
S7-GRAPH ist designed für Singelinstanz (nicht Multiinstanz, wie bereits vom Vorgänger "Graf"=tod beschrieben) DateianhangS7_GRAPH_Bsp_mehere_Singelinstanz_DB.zip (179 Downloads) |
Folgen Sie uns auf