09.09.2008 07:27 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo PAC_Man, ein paar Informationen wären hilfreich: - welches Betriebssystem - welche Benutzerrechte - läuft eine Firewall - welche S7-Software - was wird nicht installiert (Installationsvorbereitungspatch, License Manager oder Step7 selbst) MfG FrankW hab gerade ein FAQ gefunden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22154559 Vielleicht hilft das schon? MfG FrankW |
Zuletzt bearbeitet von: FrankW. am: 09.09.2008 07:42 |
|
09.09.2008 08:06 | |
Beigetreten: 04.03.2006 Letzter Bes: 01.01.2019 Beiträge: 213 Bewertung: (6) |
Tja das wichtigste vergisst man dann.... tztztz Betriebssystem ist WinXP SP2 Bin als Administrator angemeldet (aber in einer 2003Server Domäne) Es läuft nur die Windows-Firewall Ich versuche gerade S7 V5.4 SP3 zu installieren.. Spielt aber keine Rolle, weil der Installer nicht läuft... Also wie schon geschrieben es wird neu gestartet und dann kommt das komische Fenster... Der Vorbereitungspatch... denk ich läuft durch nur die Software selber dann nicht... Wenn ich das Setup aus dem Unterverzeichnis starte läuft zumindest etwas... Hab mal einen Screenshot angehängt. Gruß Reiner
Dateianhanginstall_bild.zip (68 Downloads) |
09.09.2008 08:51 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (171) |
Hallo, kannst du uns die rasetup*.log mal hier reinhängen? Vielleicht sieht man daraus was.. !? Und prüf mal die DCOM Einstellungen wie unter folgendem FAQ beschrieben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16503255 |
Have Fun! |
|
09.09.2008 09:59 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo Reiner, was etwas wunderd, nach dem Neustart wird die Installation eigentlich automatisch fortgesetzt. Die Fehlermeldung kommt doch nur, wenn man eine MSI-Datei ohne Setup startet bzw eine übergeordnete Setup-Routine fehlt. Ansonsten gibt es für die Fehlerbeseitigung noch einige Hilfen unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24059047 MfG FrankW |
Zuletzt bearbeitet von: FrankW. am: 09.09.2008 10:00 |
|
09.09.2008 12:01 | |
Beigetreten: 04.03.2006 Letzter Bes: 01.01.2019 Beiträge: 213 Bewertung: (6) |
Hallo, hier mal die LOG-Datei.... Nochwas... Es kommt ja eigentlich keine Fehlermeldung!!! Nur dieses komische Fenster.... von msie... irgendwas Gruß Reiner Bin am verzweifeln hier... DateianhangRASETUP.ZIP (54 Downloads) |
Folgen Sie uns auf