21.08.2008 11:24 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Vielen Dank...einfach nur SPITZE!! |
31.08.2008 16:18 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo allerseits, wegen des sehr positiven Feedbacks von euch, für den ich mich ganz herzlich bei euch bedanke, möchte ich die Schaltungssammlung um weitere Schaltungen zur Bildung von Mittelwerten analoger Signale bzw. Werte ergänzen: Zunächst mal ein Hinweis aufzweifür die LOGO!-Serie 0BA6 modifizierten Varianten der "gleitenden Mittelwertbildung". In meinem separaten Beitrag "0BA6 - Anwendungsbeispiel zum neuen Block "Analoge Arithmetik"" habe ich euch mal meine im Forum (z. B. hier und hier) bereitgestellten Schaltungsentwürfe zur "gleitenden Mittelwertbildung analoger Signale" für die 0BA5) mit den neuen Möglichkeiten des Blocks "Analoge Arithmetik" der 0BA6 verbessert (reduzierte Blockanzahl und geringere Anforderungen bezüglich des Wertebereiches)! Für beide LOGO!-Serien 0BA5 und 0BA6 geeignet sind die hier im Dateianhang befindlichenSchaltungsentwürfe (Parametereinstellungen und z. B. externe Eingänge insb. zur leichteren PC-Simulation und Schaltungsanalyse)zur Bildung von periodisch berechneten Mittelwerten aus n Einzelwerten. Die Schaltungen sind aus den Entwürfen für "Ermittlung von Wartungsintervallen nach Belastung einer Anlage" entstanden.Die Varianten a, b, c zeigen die Schaltungsentwicklung und können darüber hinaus verschiedene Anwendungsfelder abdecken. Vorteile gegenüber der Schaltung "gleitende Mittelwertbildung" sind insb., dass die Anzahl n der Werte aus denen der Mittelwert gebildet werden soll, deutlich größer sein kann und dass die Anzahl der Werte keine Änderung der Schaltung erfordern, sondern parameterseitig erfolgt (allerdings sind die Wertebereiche der Analogblöcke zu beachten!). Eine Anwendung der neuen Funktionen der LOGO!-Serie 0BA6 kann übrigens leicht erfolgen, hat aber hier (ohne Berücksichtigung ggf. weiterer Schaltungsmodifikationen) nur die Einsparung von ein bis zwei Blöcken zur Folge! MfG Betel DateianhangDEMOs_periodische_Mittelwertbildung_V1.zip (586 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.10.2008 23:12 | |||
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo charly51, herzlichen Dank für die "Blumen"....Ich wäre ja schon froh (und ich denke etliche zukünftige Anwender der 0BA6 auch), wenn es zu ereichen wäre, hier im FORUM des HERSTELLERS, eine Diskussion mit den Entwicklern von LOGO!-Hard- und -software zu initiieren und so ggf. auch entsprechende Modifikationen und Ergänzungen - m. E. im Sinne der Anwender und des Herstellers:
Aber bislang leider Fehlanzeige??!!Und es sind in einigen anderen Beiträgen weitere "Ungereimtheiten" bzw. Defizite der neuen Basisgeräteangesprochen worden... MfG Betel |
||
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|||
12.11.2008 07:54 | |
Beigetreten: 03.11.2008 Letzter Bes: 02.02.2022 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Gefällt mir auch sehr gut! Gruß |
09.12.2008 21:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Reinhold, leider kann ich aus deinen Angaben nicht den entsprechenden beitrag und die von dir betrachtete Schaltung identifizieren! Solltest du die Datei mit dem Namen "DEMO_Bandabfuellung_V01.lsc" aus dem entsprechenden Beitrag meinen, diese arbeitet so, wie vom Anfragenden gewünscht. Erstmal MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf