01.05.2015 17:23 | |
Beigetreten: 02.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 60 Bewertung:
|
Hallo, Die Schaltzeiten werden in HEX ausgegeben. Also 12:34 Uhr entspricht 16#1234 In dem ISWvis Programm kann ich folgende Formate anzeigen lassen: Ein Ansteuerungen über den WEBSERVER TD oder Display kommt nicht in Frage. Über jede Hilfe Anregung würde ich mich freuen DateianhangHEX_Auslesen.zip (130 Downloads) |
02.05.2015 10:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33527 Bewertung:
|
Das Problem auf der Logoseite zu lösen, geht meiner Meinung nach mit einigem Programmieraufwand. Und bei 36 Schaltzeitenzeiten halte ich das schon fast für unmöglich. Und da du die Logo interne Lösung, den Webserver ausschließt, wird es wohl ein Problem bleiben. Ich habe mal für eine Schaltzeit ein Programm erstellt, was dir aus den HEX-Werten eine Ganzzahl macht. Da sehe ich dann nur die Möglichkeit, mit einem irren Aufwand die jeweilige Schaltzeit in das VW0 zu bringen. Ob es machbar wäre, weiß ich nicht, das probiere ich auch gar nicht erst aus. DateianhangSchaltuhrzeit_Wandung_HEX_in_Dezimalzahl.zip (139 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
03.05.2015 18:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.08.2024 Beiträge: 33527 Bewertung:
|
Hier mal noch ein Vorschlag mit weniger Blöcken. |
Folgen Sie uns auf