29.05.2008 21:20 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo SAM2, mir wird aus deiner Aufgabenstellung nicht ganz klar, was außerhalb der LOGO! ist und was die gewünschten Funktionen der LOGO! sein sollen. Bitte beschreibe/skizziere doch mal die Gesamtanordnung und die Eingangssignalesowie die daraus resultierende Aufgabe(n)/Funktion(en) der LOGO und die benötigten/gewünschten Ausgabesignale bzw. LOGO-Anzeigen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.06.2008 21:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo SAM2,
hätte dich (im Dateianhang "LOGO_Schaltungssammlung_Teil_C.zip") zur Schaltplandatei "DEMO_Schieberegister_mit_D-Flip-Flops.lsc" führen können. Diese Datei zeigt, wie mittels RS-Block der LOGO! ein sog. D-Flip-Flop aufgebaut werden kann und wie dann weiter aus n D-Flip-Flops ein n-Bit-Schieberegister aufgebaut werden kann. Weil aber zwischen den D-Flip-Flops eine minimale Verzögerung der Signaländerung erforderlich ist und dafür nur maximal 24 Merker zur Verfügung stehen ist n auf den Wert 25 begrenzt!
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
02.06.2008 13:20 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
-Danke an Betel! ....werde bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren! Gruß SAM2 |
Folgen Sie uns auf