08.05.2023 11:27 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 1353 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Für die Auswertung hochdynamischer Bewegungen in einer Maschine kann es nötig sein, Gebersignale sehr schnell auszuwerten. Messsysteme können an einer S7-1500 mit einer minimalen Zykluszeit von 0,25 ms abgetastet werden. Für Zykluszeiten unter 1 ms können die folgenden Varianten genutzt werden, um Messsysteme an die Steuerung anzuschließen:
Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Mai 2023). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Folgen Sie uns auf